Rexel Voucher Weeks

Es heißt wieder: kaufen, sammeln, profitieren. Im Rahmen der Rexel Voucher Weeks warten Gutscheine von bis zu 1.000€ sowie attraktive Zugaben für Deine nächsten Einkäufe aus dem Kernsortiment "Installation".

Wann? 08.06. - 21.06.2026

Voucher Weeks im Juni 2026 bei Rexel
Voucher Weeks im Juni 2026 bei Rexel

So funktioniert's:

Melde Dich über das Formular an und kaufe Artikel aus dem Kernsortiment für Installationsmaterial. Die teilnehmenden Sortimentsgruppen erkennst du in der nebenstehenden Grafik.

Dabei zählt jeder Einkauf: denn je höher Dein Umsatz während des Aktionszeitraumes, desto mehr lohnt es sich. Du sicherst Dir nicht nur Deine benötigten Produkte, sondern profitierst von unterschiedlichen Zugaben und einem attraktiven Gutschein je nach Umsatzwert.

Nach Ablauf der Aktion erhältst Du einen Gutschein zur Einlösung für Deinen nächsten Einkauf sowie einen Gutschein für die Zugabe.

arrow_forward
Melde Dich hier für die Voucher Weeks an

Und das beste: für unsere Kernsortiments-Artikel geben wir unsere Versprechen

Verpasse nicht Deine Chance und melde Dich noch heute für die Rexel Voucher Weeks an. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auf das Rexel Kernsortiment zu setzen und von attraktiven Vorteilen zu profitieren:

Erstklassige Beratung

Geschulte Experten mit spezifischem Produktwissen für jede Sortimentsgruppe
Erstklassige Beratung

Höchste Markenqualität

Geprüfte Marken und ausgewählte Lieferanten sichern Deinen Projekterfolg
Höchste Markenqualität

Maximale Verfügbarkeit

Optimiertes Lager- und Liefernetz ermöglicht ein Lieferversprechen von 24 – 48 Stunden
Maximale Verfügbarkeit

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR AKTION KERNSORTIMENT JUNI 2026

Aktionszeitraum: 08. Juni bis 21.Juni 2026

Aktionsbeschreibung: Mit den Rexel Voucher Weeks möchte sich Rexel Germany bei Dir für Deine Treue bedanken. Für deine nächsten Einkäufe aus unserem Kernsortiment Installation erhältst Du einen Einkaufsgutschein (Voucher) von bis zu 1000 € sowie für eine attraktive Zugabe zur Einlösung in unserem Online-Shop unter www.rexel.de. Zur Teilnahme an den Rexel Voucher Weeks ist eine einmalige Registrierung über unseren Webshop erforderlich.

Teilnahmebedingungen: Voraussetzung für den Erhalt des Gutscheines ist die Registrierung für diese Verkaufsaktion. Die Registrierung kann zu jeder Zeit im Aktionszeitraum erfolgen. Eine Registrierung ist nur gültig durch den Unternehmer selbst oder durch eine von ihm bevollmächtigte Person. Mit der Registrierung bestätigst Du die Teilnahmebedingungen und die Kenntnisnahme und Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf www.rexel.de/agbs.
Jeder registrierte Kunde, der im Aktionszeitraum einen Einkaufsumsatz aus dem definierten Kernsortiment bei Rexel tätigt, nimmt an der Prämierung teil. Maßgebend für die Prämierung ist der Nettoauftragsgesamtwert der im Aktionszeitraum platzierten Aufträge über Kernsortimentsartikel. Vom Programm ausgenommen sind Industrie- und Rahmenvertragskunden, Behörden und öffentliche Einrichtungen.

Der zu erreichende Gesamtwert versteht sich exklusive Zuschläge: Versandkostenpauschale, Schnittkosten, Metallzuschlag, Umsatzsteuer. Eine Auszahlung oder anderweitige Vergütungen sind ausgeschlossen. Eine Barzahlung oder ein nachträglicher Abzug von bereits bestätigten Bestellungen ist nicht möglich. Ein Gutschein kann nicht auf ein anderes Kundenkonto übertragen werden. Der Verkauf von Einkaufsgutscheinen ist untersagt.

Der Gutschein kann nur im Webshop von Rexel unter www.rexel.de eingelöst werden und ist bis einschließlich 31. August 2026 gültig. Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer ist nicht möglich. Gutscheine gehen verloren, sobald dieses Datum verstrichen ist. Der Gutscheinwert wird ausschließlich vom Nettopreis der Waren abgezogen und ist nicht für Metall- oder sonstige anfallende Zuschläge einsetzbar. Des Weiteren ist der Gutschein nicht auf Projekte oder Angebote anwendbar. Bei den Gutscheinen handelt es sich um eine Rabattierung der Umsätze im angegebenen Aktionszeitraum. Es ist nicht möglich, mehrere Gutscheine aus dieser Aktion (Rexel Voucher Weeks) zu kombinieren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die erzielbaren Gutscheine sind im Aktionszeitraum entsprechend der getätigten Einkäufe wie folgt gestaffelt:

Aktions-UmsatzGutscheinwertZugabe
mind. 1.000€30€Schraubendreher i-SLIM mit Kombiprofil Schlitz/PZ1 isoliert Premium
mind. 2.000€60€Aufladbare LED-Inspektionslampe mit rotem Laser
mind. 3.500€100€Aufladbare und magnetische 5W Multifunktions-LED-Leuchte
mind. 7.500€200€Aufladbarer Baustellenstrahler LED 25W
mind. 15.000€400€Handkabelschere in Ratschenausführung ∅52mm
mind. 22.500€600€ABS Azubi Koffer Plus mit 25 Werkzeugen
mind. 30.000€800€Werkzeugkoffer MASTER inkl. 24 Werkzeugen
mind. 40.000€1.000€Meisterkoffer PLUS mit 21 Werkzeugen

 

Bei Unternehmenskunden wird der Gutschein an das Unternehmen übergeben und ist nicht übertragbar. Rexel Mitarbeiter/-innen sind von der Aktion ausgenommen.

Rexel Germany GmbH & Co. KG · Ridlerstraße 57 · 80339 München
E-Mail:
info.muenchen@rexel.de · Internet: www.rexel.de/kernsortiment/voucher-weeks