Das Bauen neu denken

Angesichts der kontinuierlich steigenden Kosten im Neu- und Sanierungsbereich stellt die Finanzierung eine wachsende Herausforderung dar. Bei der Kreditvergabe orientieren sich Banken zunehmend an Gebäuden im KfW-40-Standard. Vor diesem Hintergrund wird es immer wichtiger, kostengünstige, rein elektrische Lösungen anzubieten, die uneingeschränkt förderfähig sind.

Haus der Zukunft
Haus der Zukunft

Aktuelle Herausforderungen

Der Kostendruck im Neubau ist hoch; viele junge Familien können ihren Bauwunsch aktuell nicht verwirklichen. Ausschlaggebend sind dafür viele Faktoren, zum Beispiel:

Wie kann "Dein Haus der Zukunft" diese Herausforderungen meistern?

Photovoltaik nutzt die Kraft der Sonne, um sauberen Strom direkt vor Ort zu erzeugen. Je nach Gebäude, Nutzungsverhalten und Anlagenauslegung können Energiekosten gesenkt und der Bezug fossiler Energieträger reduziert werden. Sie ermöglicht die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in einer dezentralen Energieversorgung.

wb_sunny
Entdecke unser Sortiment rund um Photovoltaik
Entdecke das Photovoltaik-Sortiment von Rexel
Zentrale und dezentrale Belüftung im Haus der Zukunft

Lüftungstechnik kann die Energieeffizienz eines Hauses verbessern, indem sie frische Luft zuführt und abhängig von System und Gebäude Wärmeverluste reduzieren kann.

Intelligente Steuerungssysteme vernetzen Energiedaten, Verbraucher und Erzeuger im Gebäude. Dadurch können Strom-, Wärme- und Ladeprozesse automatisiert gesteuert und abhängig von Nutzung und Systemkonfiguration optimiert und die Energienutzung im Gebäude kann so bedarfsgerecht gesteuert werden.

camera_indoor
Entdecke unser Sortiment rund um Steuerungstechnik
Intelligente Steuerungssysteme im Haus der Zukunft

Wärmetechnik und Infrarotheizungen können Wärme bedarfsgerecht bereitstellen. Infrarotheizungen erwärmen Oberflächen und Räume auf andere Weise als konventionelle Heizsysteme und können abhängig von Gebäude, Nutzung und Betriebsweise zur Energieeffizienz beitragen. Die Energieeffizienz hängt unter anderem vom Gebäudezustand, Nutzungsszenario und dort eingesetzten Energiequellen ab.

thermostat
Entdecke unser Sortiment rund um Wärmetechnik

Elektromobilität verbindet modernes Wohnen mit elektrischer Mobilität. Mit einer eigenen Ladeinfrastruktur lassen sich Elektrofahrzeuge bequem und abhängig von den Gegebenheiten auch mit selbst erzeugtem Strom laden. So kann der Umstieg auf elektrisch betriebene Fahrzeuge unterstützt und die Eigenstromnutzung erhöht werden.

electric_car
Entdecke unser Sortiment rund um E-Mobilität
E-Mobilität im Haus der Zukunft

So kann Rexel unterstützen - unsere Expertise

Als Schnittstelle zwischen Bauherren, Elektrohandwerk und Bauunternehmen unterstützen wir bei individueller Auswahl und Planung - projektspezifisch und praxisorientiert.
Komm auf uns zu: wir zeigen Dir, wie Du „Dein Haus der Zukunft" mit auf Deine Anforderungen abgestimmten Lösungen realisieren kannst - effizient und wirtschaftlich.

Erfahre mehr von unseren Experten über das Haus der Zukunft

Dein Plus mit „Dein Haus der Zukunft"

check_circle Alles aus einer Hand: durch den vorgestellten Ansatz übernimmt das Elektrohandwerk zusätzliche Aufgaben bei der Planung und Umsetzung elektrischer Gebäudetechnik

check_circle Kostenoptimiert bei gleicher Energieeffizienz: bei einer Gebäudehülle nach KfW-40-Standard können je nach Gebäude- und Nutzungskonzept alternative Heiz- und Energielösungen in Betracht gezogen werden

check_circle Smarte Technik: die Beheizung kann durch elektrische Flächen- und Infrarotheizungen ergänzt werden. In Kombination mit erneuerbaren Energien, Steuerungssystemen und moderner Gebäudetechnik kann ein integriertes Energiekonzept umgesetzt werden. Investitions-, Wartungs- und Betriebskosten hängen von den jeweiligen Projektanforderungen und der technischen Gestaltung ab

Beispielansicht eines Rexel KfW40 Haus

Rexel über „Dein Haus der Zukunft"