pvXpert - Nachhaltig und souverän die Energiezukunft gestalten

pvXpert - Nachhaltig und souverän die Energiezukunft gestalten
pvXpert - Nachhaltig und souverän die Energiezukunft gestalten

Plane Photovoltaikanlagen online mithilfe von pvXpert, einer cloudbasierten Web-App

Entdecke pvXpert – die exklusive PV-Planungssoftware für Kunden von Rexel Germany. Verwirkliche PV-Projekte als Fachexperte – effizient, zügig & autonom. Die pvXpert Software begleitet Dich in jedem Schritt, von der Planung bis zur erfolgreichen Realisierung. 

Optimiere Deine Prozesse jetzt. 

Greife bequem von verschiedenen Geräten zu, egal wann und wo. Verwalte Deine PV-Projekte mühelos und effizient – sei es unterwegs, bei Kundenbesuchen oder im Büro.

account_circle


Du möchtest eine Lizenz für pvXpert erwerben?

Hier findest Du alle Informationen, um den Erwerb Deiner pvXpert-Lizenz einfach und effizient zu gestalten.
Erfahre den entscheidenden Vorsprung durch unser umfassendes Know-how, zeitsparende Lösungen und erstklassige Planungsqualität.

Deine Ansprechpartner

pvXpert - Experte Aziz Gündüz

Aziz Gündüz

Mobil: +49 160 5844376
pvXpert - Experte Rolf Einsiedler

Rolf Einsiedler

Mobil: +49 160 5844088
pvXpert - Experte Daniel Hannemann

Daniel Hannemann

Mobil: +49 160 5844183

Unsere nächsten Termine:

Vorteile bei der Planung

Präzise Grundlagen durch Satellitenbilder oder CAD-Importe berücksichtigen Verschattungen und individuelle Verbraucher. So gewährleistest Du ökologische und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit Deiner PV-Anlage.
pvXpert - Das PV-Planungstool für Rexel Germany Kunden

Vorteile für Dein Unternehmen

Mit unserem PV-Planungstool und unserer Photovoltaik-Software wird die PV-Anlagenplanung in Deinem Unternehmen effizienter denn je. Probiere es aus und profitiere von den vielen Features, die Dir zur Verfügung stehen.
pvXpert - Das PV-Planungstool für Rexel Germany Kunden

Funktionen von pvXpert

LIZENZKOSTEN

  • €890,-*/Jahr
  • 1 Nutzer pro Lizenz
  • Unlimitierte Projekte
  • Projekte verfügbar in der Cloud
  • Projektberichte mit Firmenlogo
  • Profi-Support
pvXpert - Das PV-Planungstool für Rexel Germany Kunden

SCHULUNGSKOSTEN

  • 190 €*/Teilnehmer
    • 150 €*für jeden weiteren Teilnehmer
  • Die Teilnahme ist verpflichtend!
  • PV-Anlagen effizient & selbstständig
    planen & Projekte verwalten.
  • 1-Tägige Schulung inkl. Zugangsdaten für die
    Nutzung von pvXpert.
pvXpert - Das PV-Planungstool für Rexel Germany Kunden

* Preise exkl. Mwst. inkl. Schulungsunterlagen, Benutzerhandbuch und Verpflegung.

Bereits Lizenzinhaber? Zum pvXpert Login/Anmeldung
contact_support

FAQ's

Hier findest Du Antworten auf häufig gestellte Fragen zu pvXpert
add

Was ist pvXpert?

pvXpert ist ein webbasiertes Photovoltaik Planungstool, mit dem Du mithilfe von Satelliten-Bildmaterial sowie CAD-Plänen ganze Photovoltaik Projekte inklusive Statikbericht, Wechselrichter-Auslegung, Stücklisten und Montageplänen erstellen, visualisieren und simulieren kannst.

add

Was kostet pvXpert?

pvXpert wird in einem Jahreslizenzmodell angeboten und kostet 890,- jährlich. Die verpflichtende Lizenzschulung zu Beginn kostet einmalig 190,-.

add

Wie komme ich zu der Software?

Wenn Du pvXpert kaufen möchtest, kontaktiere bitte Deinen regionalen REXEL Ansprechpartner oder frage direkt in der Niederlassung nach.

add

Kann ich auch CAD-Pläne einlesen?

Ja, ein Import und Export von CAD-Plänen ist möglich.

add

Sehe ich in pvXpert die Artikel-Verfügbarkeit?

In pvXpert werden keine Artikel-Verfügbarkeiten angezeigt. Aufgrund der schnellen Überleitung der geplanten Stückliste in den REXEL Webshop sind diese aber sehr schnell abrufbar.

add

Kann ich mit einer Lizenz auch von mehreren Arbeitsplätzen aus planen?

Da pvXpert eine webbasierende Software ist, kann die/der User:in auf verschiedenen Endgeräten planen und arbeiten. Mit pvXpert erwirbst Du immer eine personenbezogene Lizenz, welche nur von dieser Person verwendet werden darf.

add

Können auch mehrere Personen auf einem Projekt arbeiten?

Ja, jede:r Inhaber:in einer pvXpert-Lizenz in Deinem Unternehmen kann auf alle Projekte in Deinem Unternehmen zugreifen und diese bearbeiten.

add

Ist pvXpert auch mit meinem ERP-System kompatibel?

Ja, Dein ERP-System kann mittels standardisierter IDS-Schnittstelle über den REXEL Webshop die geplanten Artikel übernehmen. Somit kann direkt nach der Planung des Projekts ein Angebot über Dein ERP-System erstellt werden.

add

Muss ich bei der Lizenzschulung teilnehmen?

Um Dir in Zukunft das Projektieren so einfach wie möglich zu gestalten und vor allem viel Zeit zu sparen, ist die Lizenzschulung für alle verpflichtend.

add

Kann ich auch Freiflächen-Anlagen mit pvXpert planen?

Da jede Freiflächen-Anlage für die Statik ein eigenes Bodengutachten benötigt, sind aktuell keine Freiflächenplanungen mit pvXpert möglich.

add

Gibt es pvXpert auch als App?

Nein, pvXpert ist ein reines browserbasierendes Planungstool.